This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:比较器内部迟滞

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981894/tlv7031-comparator-internal-hysteresis

器件型号:TLV7031

尊敬的团队:

我在其中一个设计中使用 TLV7031。 我可以看到、它具有7mV 的内部迟滞。

请查找我的反馈电阻器设计计算结果。 我想知道在什么地方适应方程中的这种内部迟滞。

我 还有几个问题。

让比较器具有内部迟滞 "X" mV。

  1. 这是否意味着可实现的最小迟滞为"X" mV"?
  2.  
  3. 是否可以   使用外部 反馈电阻器网络获得小于内部迟滞"X" mV 的迟滞(假设为"Y" MV)?
  4.  
  5. 用户设置的外部迟滞会覆盖内部迟滞、还是会添加内部和外部迟滞?

6)您能告诉我内部迟滞的重要性吗?  

7)该内部迟滞是否会添加到设计的迟滞中。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部迟滞不是通过电阻器实现的。 它独立于任何外部迟滞;二者相加即可。

    为了减少内部迟滞、您必须添加负反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Clemens 的所有好评论  谢谢你。

    唯一需要添加的是、如果需要更少的迟滞、我建议使用具有最小或无集成迟滞的比较器。

    大多数低功耗应用都监控缓慢移动的输入、因此通常首选使用迟滞来避免输入通过开关阈值时输出抖动。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢。

    当我们在没有任何反馈的情况下使用这些比较器时、内部迟滞将有所帮助。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。

    因此、总迟滞为(VIH-VIL)+内部迟滞。如果错误、请纠正我的问题。

    "要减少内部迟滞、您必须添加负反馈。" 请您解释一下。

    如果我们提供负 fb、则比较器将如何运行。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负反馈看起来像一个运算放大器电路、即、输出会影响 VREF。 (当具有内置迟滞功能的比较器可用时、我不建议您执行此操作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    7mV 的迟滞非常小。 在我的设计中、我始终使用迟滞来防止振铃和振荡、并始终使用高于7mV 的迟滞来使切换对信号噪声、EMI 和电源电压噪声敏感。 另一方面、将迟滞降至7mV 以下是一种糟糕的设计实践、对我来说毫无意义。 使用没有迟滞或迟滞非常小的比较器绝对没有优势。

    Kai

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    Kai 的评论总体上是公平的、但在某些情况下、比较器很少甚至没有迟滞。  您的应用程序似乎不是其中之一、因此您可以按计划继续。

    您的问题似乎已得到解答、因此我将关闭此帖子。

    感谢大家的持续支持以及 Clemens 和 Kai 的出色回应。

    卡盘