This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:适用于低分流电阻光电二极管的跨阻放大器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974924/lmp7721-transimpedance-amplifier-for-low-shunt-resistance-photodiode

器件型号:LMP7721

尊敬的所有人:

我想设计一个跨阻放大器、用于在直流500Hz 下进行极低电流检测(低于 PA)。
但是、光电二极管的分流电阻为50欧姆、非常低。
在这种情况下、建议使用哪种类型的电路来实现低噪声、低偏置放大?

[光电二极管的特性]
分流电阻:50欧姆
分流电容:250pF
暗电流:3fA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    LMP7721是我们拥有的 IBIAS 电流最低的 TIA 运算放大器之一。 亚 pA 有多低、比如感应电流中的 fA 数的百分之一? 您可能必须实施珀耳帖冷却器以降低工作温度(传感器+ LMP7721在恒定低温环境下运行)、从而使器件性能发挥作用。  

    您的分流电阻中是否有拼写错误? 光电二极管应该是电流源、我预计分流电阻会明显高于50欧姆。  

    我在上面的示例中放置了50MEG 分流电阻。 我认为这个数字应该高得多、更像 Gohms 范围。 仿真绘制了从1pA 到100nA 的 Vout 与光电二极管电流之间的关系图。 对于次 PA 检测、射频增益电阻器必须要高得多(该图未进行优化、因为我没有详细要求)。  

    请向我们提供传感器的电流工作范围和输出电压要求等。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想知道自举电路是否可以消除该低分流电阻 R (通常我们将其用于 C)的影响。  

    这是一种东西、我必须放入 C4才能使其正常工作、因此它不是直流耦合、我尝试了10Mohm 输入级、但只有3.54M、然后增益为100MFB 滤波器。  

    输入点电流噪声也相当高、这可能是由于 LMP7721上的1/f 电压噪声转角较高、  

    然后、这里是文件 V9

    e2e.ti.com/.../Bootstrapped-LMP7721-Zt-stage-with-BF862-plus-MFB.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想知道您是否需要有关 TIA 电路的更多帮助。 Michael 还为您的 TIA 应用提供了可能的解决方案。 此外、光电二极管的串联电阻可能为50欧姆。 无论如何、对于低于 PA 的光感应应用、可能需要在电流和电压级中进行多次放大、以实现特定水平的可测量信号。   

    LMP7721是 TI store 中适用于 TIA 应用的偏置电流最高的运算放大器之一。  LMP7721 需要在 清洁、 存储、湿度控制等方面进行特殊处理、甚至可能需要在经过调节的热控制 环境中运行、以便在您的应用中提高低于 PA 的光检测性能。   

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将关闭此查询。

    如果您有其他问题、您仍可以通过 E2E 论坛打开该主题或创建新主题。

    最棒的

    Raymond