This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2711:连接压电式盘传感器的电路

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972911/tlv2711-circuit-to-interface-with-piezo-disc-sensors

器件型号:TLV2711
主题中讨论的其他器件:OPA337

大家好、

我仅使用该器件进行注意、但它是客户查看的文档的一部分。
我想请您帮助客户提出这一申请。

他们 正在研发压电式、用于测量浮游生物压力、即测量人员脚部不同点的压力、他们 正在寻找连接压电式传感器的解决方案。  由于压电式可输出大幅值(以伏特为单位)、因此需要一种解决方案将其与微控制器连接。

他们已经阅读了下面的文档、 由于压电式传感器在其应用中提供了+-100V 的输出、TI 可能提供的解决方案是否应包含此内容?
https://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf 
https://www.ti.com/lit/an/slyt369/slyt369.pdf


如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    "压电式传感器的信号调节"中显示的电路配置是用于放大压电式信号的非常标准的电路配置。 但是、我不能立即清楚您的请求是什么。 您是否正在寻找 器件建议? 或者可能还有其他内容吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否碰巧有压电传感器/传感器的数据表?  如果是、您能否共享链接?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim 和 Daniel、您好!

    感谢您对此主题的支持。

    首先、让我获取 客户正在使用的压电传感器的数据表、然后我再返回给您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jonathan。  请随时与我们分享、如果在此期间您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于它们正在开发、因此它们使用三个压电式盘、但所有这些盘类型都相同、仅有尺寸差异。
    SP -5A 型(PZT),压电式盘
    1.15mm 直径1mm 厚度
    2. 15mm 直径0.5 mm 厚度
    3、直径10毫米、厚度1毫米。

    以下是数据表系列:
    e2e.ti.com/.../Sparkler-Brochure-2019.pdf

    请告诉我、我们是否可以为客户提供一些服务。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您分享数据表。  遗憾的是、在查看数据表后、我不能立即清楚客户是如何达到其+/-100V 规格的。

    他们是如何对压电传感器进行建模的、您知道他们是如何进入这种大电压的?  我相信、压电放大器通常被视为电荷放大器、而不是电压放大器。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     感谢您的支持。

    事实上、您对高电压的看法是正确的、我们确实需要为我们的应用配备一个电荷放大器。 我们需要能够将450皮列至10微列的电荷转换为电压的电荷放大器。 因此、该放大器的动态范围需要约为10 E7 wrt 充电。 输入频率低于1kHz。

     我了解失调电压、偏置电流、噪声参数是我们在设计电荷放大器时需要考虑的重要参数。 还有其他考虑吗?

    这些电路板将在+3.3V 或5V 电压下工作、我们绝不能拥有具有高电压电源的放大器。

    我们浏览了您的产品、发现 OPA337用于连接压电式。  

     我希望您现在能更好地了解我们的需求、我们希望了解您的反馈或需要考虑的事项。

    相关信息

    Sreenath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    我很乐意提供帮助。  希望我们的一些在线资源对您有所帮助。

    您的限制因素似乎是电源电压和最大电荷。  因此、我将开始基于该设计电路。  使用增益公式:Vout/Charge = 1/CFB、您可以确定、对于5V 的最大输出电压(最大电源电压)和10uC 的最大充电电压、一个良好的起点是2uF 反馈电容器(非常大)。  然后、您可以选择反馈电阻器和输入串联电阻器、根据您的工作频率设置适当的高通和低通频率。

    至于运算放大器规格、我要说输入失调电压可能并不重要。  但是、这取决于输入端的最小电荷。  假设电容为2uF、输入电压为450pC、则输出电压仅为225uV。  如果没有非常精确的放大器、这将很难检测到、但这会增加成本。  因此、这将是性能与成本之间的折衷。  我同意偏置电流需要很小、尤其是考虑到反馈电容器的大尺寸。  如果不是 fA 范围、请尝试在低 pA 范围内执行某种操作。  噪声也可能成为一个问题、因为您可能必须在低频应用中使用大型电阻器、而较大的电阻器会使噪声问题更具挑战性。

    这些是我开始时将使用的想法。  您可以从此处精炼和调试问题。  我建议使用 TI.com 上的参数搜索工具开始搜索合适的器件。  如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 和 Sreenath 大家好、

    由于我们一段时间没有收到您的回复、我希望您的问题得到充分回答。

    如果您有任何后续问题或意见、请告诉我。  否则,我会认为问题已获解决。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Sreenath 在此主题中没有其他问题时、我将单击"Resolve"按钮。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    由于自 Sreenath 的最新问题问世以来已经将近两周了、因此我将关闭该主题以进行内部跟踪。

    但是、欢迎您回到这个话题并提出另一个问题。  如果某个时间过了、线程被锁定、您可以随时提出相关问题、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Daniel