This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:具有更小尺寸/封装的 INA303替代产品

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, INA303, INA301, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981990/ina303-alternative-to-ina303-with-smaller-footprint-package

器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件:DRV8313INA301INA381

将4个 INA303与 DRV8313 (基本上是 TI 参考设计)结合使用、用于电流感应 BLDC。

我需要 INA 要小得多。

请帮助提出几个具有相似规格和功能集的替代方案。

电源 它按照以下方式进行布线。 发出警报、输出进入 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dav01、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我们还有另外两个具有比较器的电流分流监控器、它们采用较小的封装。  但是、它们与 INA303确实存在一些关键差异。  一个器件是 INA301、它仅具有警报功能、但没有模拟输出引脚。  另一个器件是具有较低带宽的 INA381。  两个器件都只有一个比较器、因此无法调节其警报的延迟。