This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:INA211的输出电流能力是多少?

Guru**** 2559320 points
Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981840/ina211-how-much-is-the-output-current-capability-of-ina211

器件型号:INA211

客户希望了解 INA211的最大输出电流能力、以便为分压器选择电阻值。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    感谢您使用 E2E。 与大多数放大器一样、该器件的最大输出电流是输出电压、电源电压和温度的函数、并显示在图10的爪形曲线中。 我已从以下数据表中复制此图:

    为了帮助更好地理解这些曲线、我们提供了一个 TI 高精度实验室、在 这里介绍了这些曲线的解释。 爪形曲线上专门的部分从视频的@10:44开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图10确实令人困惑、为什么顶部有5条曲线、底部有3条曲线?  

    据我所知、这些是经过测试的一小组单批次器件、因此可能需要将过处理保护频带降低20%。 这里没有任何电流的任何 RR 输出、但假设您想要确保相对于电源轨的摆幅为0.5V、那么在25C 时、您可以依赖的电流不超过+/-2mA。 请记住、这些曲线是硬非线性曲线、因此如果您需要线性输出摆幅、则需要远离它们。