This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:BCI 测试失败

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981978/lm7321-bci-test-fail

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件:OPA2991

您好!

我将 LM7321QMF 用于   两轮式传感器应用之一。

LM7321QMF 用作电路中的电压跟随器。  

目前、在 20MHz 至200MHz 的 BCI 测试期间、我面临运算放大器输出电压波动的问题。

我已附上您 reference.e2e.ti.com/.../bci.pptx 的 PPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    在 OPAMP 的输出端放置 π 型滤波器、并使用屏蔽电缆。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    除了 Kai 的评论之外、它还可能有助于使用我们具有集成 EMI 滤波器的较新器件之一、如 OPA2991。

    需更多信息、我建议查看"运算放大器的 EMI 抑制比"。

    谢谢、

    Tim Claycomb