This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:更多运算放大器可用作比较器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9042, TLV9052, TLV9302, OPA2990, OPA2991, TLV9352, TLV9152, LM2904B, TLV9102, LM358B, TLV2702, TLV2302, LM392-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980906/tlv9062-more-opamps-usable-as-comparators

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TLV9002TLV9042TLV9052TLV9302OPA2990OPA2991TLV9352TLV9152LM2904BTLV9102LM358BTLV2702TLV2302LM392-N

阅读 TI 应用工程师 Tim Claycomb´s 文章"将运算放大器用作比较器"

https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/using-operational-amplifiers-as-comparators/

有关将运算放大 器 TLV9062 用作比较器的更多 TI 运算放大器、这些运算放大器具有使其可用作比较器的功能、

(请考虑最大差分输入电压、过驱恢复、压摆率、传播延迟、过驱时缺少相位反转等)、

BR、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们有很多可用作比较器的运算放大器。 大多数5V 器件可用作比较器、因为它们通常不需要背靠背二极管来钳制差分输入电压。 因此、TLV9002、TLV9042和 TLV9052等器件是不错的选择。

    对于高电压(>~6V)、我将查看 OPA2990、TLV9102、TLV9302、OPA2991、TLV9152、 TLV9352或 LM358B/LM2904B。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您提供的信息、感谢您发表的精彩文章!

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者只需使用集成运算放大器+比较器器件、例如 LM392-N、TLV2302、TLV2702。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在某些情况下、即使输入之间具有背靠背保护二极管的运算放大器也可用作比较器。

    Kai