This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:用于 USB2ANY 的64位 dll/运行时文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981998/usb2any-64-bit-dll-runtime-files-for-usb2any

器件型号:USB2ANY

您好!

我正在寻找64位 dll 文件供 USB2ANY 用于我的自动化、但无法从 下面的主题中提到的解决方案中找到它们。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/799340 - v2.7 USB2ANY

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/964057 - V2.8 USB2ANY

我想知道64位 dll 是否可供使用、或者是否有替代方法在 我的自动化工具中实现可用的 dll (使用 Python 64位)。  谢谢。

此致

Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    USB2ANY API 库仅为 Windows 7或32位操作系统开发。 您必须在 Windows 7、8或 Windows 10中使用32位操作系统(很少使用)。 我相信 V2.8是该产品的最后一个发布版本。 换言之、该工具不能用于64位 MS OS。  

    精密运算放大器支持团队不使用 USB2ANY 产品、因此我们不支持该产品。 还有另一个类似的产品、请查看 EV2400 工具、它可能使用64位 dll 驱动程序。 请与电池管理支持团队一起检查应用。  

    最棒的

    Raymond