This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:输入偏置电流

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978401/ths4631-input-bias-current

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件: THS4531

您好、支持团队、

我想了解有关以下帖子的更多详细信息。

您能告诉我更详细的结构吗?用于保护输入免受差分过压影响的 ESD 二极管不是对称的。 如果您可以展示方框图、这对我的理解非常有帮助。

"净电流"是什么意思?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu Takahashi、您好!  

      下面是一个常见的 ESD 结构(注意:这不是专门针对 THS4631):

      

    根据您所连接的线程、放大器的输入端之间似乎也有 ESD 二极管来保护器件免受过大的差分电压的影响。 Randy 正在谈论这些内部 ESD 二极管在高输入电压下产生的净电流。 他所指的净电流是偏置电流或输入失调电流的差异、该差异主要由二极管的泄漏电流产生。 显然、该器件采用不匹配的输入结构(反相输入与同相输入)构建、这会导致相对较大的非消除偏置电流(在这种情况下、来自同相输入的偏置电流远大于反相输入)。 由于偏置电流*电阻、这会导致放大器产生额外的失调电压。 我将与设计工程师确认这一想法、并在下周早些时候与您联系。 下面 一个也介绍了该概念的视频、时间段:10:40至11:10。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirokazu Takahashi

      我收到了设计工程师的一个消息、即 ESD 二极管的电容不对称。 他说:当输入端有高阻抗时、电流将缓慢地导致输入端的电压变化、从而产生时变 Vos。 泄漏取决于频率;也就是说、Vos 会随着频率的增加而增加。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima-San

    感谢您的支持。

    让我在下面的前一个帖子中确认您的 commnet。
    "由于偏置电流*电阻、这会为放大器产生额外的失调电压。"

    ESD 二极管"i2"处的不平衡泄漏电流被添加到偏置电流"i1"中,然后通过(i1 + i2) x 电阻产生额外的 Vos。 电阻是否意味着 Rd?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!  

      对于电阻、我指的是外部电阻器、例如与反馈电阻并联的放大器的源/输入电阻。 下面是 TI 高精度实验室输入偏置电流 视频的一个示例。  

    下面是 一个使用 FDA 的博客示例,它显示了对放大器反相和同相输入端(偏置电流的极性取决于放大器)上显示的相同公式(i1+i2)*电阻的深入计算。 如博客中所示、您可以减去偏置电流*外部放大器电阻以找到放大器输出端的"输出参考"失调电压。  

    对于 THS4631、在添加了设计工程师注释的情况下、由此产生的失调电压取决于频率、这是由内部 ESD 二极管电容差引起的;根据原始线程、该电压似乎主要出现在放大器的同相输入端。  

    谢谢、

    Sima  

          

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    请告诉我更多信息。

    随着施加到 THS4631输入端子的交流信号频率的增加、净电流是"AC"电流、对吧?
    为什么[DC]偏置电流也会增加?

    (1)增加施加到 THS4631的交流电压的频率。
    ↓μ A
    (2)流经输入端子中 ESD 保护二极管的泄漏电流(AC)增大。
    ↓μ A
    (3) THS4631 (直流)的偏置电流增大。

    我了解从① μ A 到② μ A 的流速、但我不理解从② μ A 到③ μ A 的流速。
    如果交流泄漏电流增大、直流偏置电流为什么也增大?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeuchi-San、您好   

       很抱歉、我之前的回复扩大了我之前对如何计算直流偏置电流因错误地认为不对称是内部 ESD 二极管的直流泄漏电流导致直流偏置电流增大时产生的失调电压的想法。 上一个线程也错误地将电流增加标记为直流偏置电流、而不是直流偏置电流。 对于 THS4531、设计工程师确定器件的问题是交流电流在较高频率下(与上一个线程相比、频率为1MHz 及以上)增加。 该电流由 ESD 二极管的交流泄漏电流产生、这是由于它们的电容不对称、这不会在两个输入之间抵消。 该电流出现在源阻抗中、然后在放大器输出端产生失调电压(计算中的概念类似、但作为随频率而变化的交流电流、而不是直流电流)。 因此、该失调电压会随着频率的增加而增加。  

    (1)增加施加到 THS4631的交流电压的频率  

    (2)流经输入端子中 ESD 保护二极管的泄漏电流(AC)增大

    (3)流入源电阻的交流电流增加(频率越高、交流电压越高、源电阻/阻抗越高、放大器输出端的总失调电压将增加)

    谢谢、
    Sima