This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:输出振铃问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974025/ina190-output-ringing-issue

器件型号:INA190

尊敬的技术支持团队:

我对 INA190A2有疑问。

(问题1)
从输出电压饱和到稳定性、已确认约1.5ms 的振铃波形。
请告诉我是否有缩短或消除振铃的方法?

当流过电阻器的电流40Ω 从5mA 变为0mA 时
在输出电压上观察到振铃波形。

(问题2)
即使使能信号从关断切换到开、振铃波形也在大约150us 之间。
它将会发生。 请告诉我、您是否也对此采取了任何应对措施。

μ■配置

分流电阻器40Ω Ω

REF 由2V 缓冲放大器驱动。

Vs= 5V

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么连接到 INA190的输出? 请显示原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    感谢您选择论坛。 我同意 Kai 的说法、我们可以先在这里检查一下您的原理图吗? 请确保在发布时使用任务栏上的插入文件。 论坛中不支持复制/粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我的回答。

    请参阅随附的 pdf。  

    e2e.ti.com/.../INA190.pdf

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    我已联系我们的设计团队、看看他们是否对此有任何意见。 明天我将跟进、希望有一些答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    我有机会查看这个。 这种行为实际上是 INA190固有的、会从 VS 轨保持饱和、您的电路正常。 振铃是 INA190内部开关电容器结构的伪影。 由于器件是从非线性行为中恢复的、因此我不能建议太多时间来缩短响应时间。 我建议保持器件的线性运行、并且不要使电源轨饱和。  

    您看到的振铃是器件内部开关电容器所固有的。 这里看到的频率看起来接近100kHz、因此输入或输出滤波器可能有助于降低此响应的幅度。