This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:THS4032:单路运算放大器、可向 ADC 输入提供多路输出

Guru**** 2786565 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032, OPA837, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973048/ths4032-ths4032-single-op-amp-with-multiple-output-to-adc-input

器件型号:THS4032
主题中讨论的其他器件: OPA837LM7705

大家好、我正在检查是否可以像图中那样将1个运算放大器(THS4032)共享到多个 ADC 输入、或者是否有解决方案可以将1个运算放大器共享到多个 ADC (我有具有多个 ADC 输入的器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午费尔兹

    从概念上来说、这应该是可以的、可以进行评论  

    THS4032是一款电压噪声极低的双通道器件、在1kohm 反馈 R (25C 时为4nV)的情况下、性能已经下降。  

    2.根据您的信号动态(速度和摆幅)、净负载可能在这里看起来相当重、请确保运行一些 LG 相位裕度。  

    极少的 ADC 需要 THS4032提供的高摆幅。凭借其较高的电源电压范围、目前在单个5V 或+/-5V 电源上有许多较低的电源选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    它还取决于 ADC。 我们讨论的是什么 ADC?

    但为什么要通过四个 ADC 通道读取相同的输入信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、这适用于12位 SARADC。 我们具有4个相同输入的原因是用于 ATE 测试(1个 DUT 可能具有多个 ADC 输入)、因此需要在测试板上节省空间(我们具有其他组件分配、该电路将被复制以测试60个 DUT)。 另一位工程师提到、在 ADC 采样期间、我可能会降低信号质量。 但是、要添加更多运算放大器、可能需要额外的空间。 任何建议均可获得采纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是否正常的问题是太模糊了、  

    运算放大器上的电源是什么? 可能需要关注 DUT 过驱、例如在运算放大器上使用+/-12V、这是很可能的

    如果您限制运算放大器解决方案、使其无法破坏 DUT 输入范围、那么这可能是一个 RRout 器件-例如、查看 OPA837、  

    大多数 SAR 都是差分输入? 但是、如果您有单端 ASIC、  

    4、您正在测试的是什么、直流线性或 SAR 动态-然后通过 SAR 进入噪声和 HD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们使用来自 ATE 资源的-3到12V 电源为运算放大器供电。

    DUT SARADC 输入范围为0-5V、至少需要几个房间。 OPA837似乎不适合我具有的测试范围。

    3、是的、这是单端 SARADC。

    仅直流线性、无动态测试。 无论如何、SARADC 的额定带宽为20kHz。

    如果不建议从单个运算放大器输入多个 ADC 输入、是否有任何其他选项、例如用于小尺寸 SARADC 的任何其他缓冲电路? 我在 ATE 板上有空间限制、正在寻找具有最小尺寸的替代产品。

    Fairuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上的 Fairuz、感谢您的详细介绍、  

    许多不同的运算放大器可能适合这种需求-只要稳定性得到保证、并行驱动通常就没有问题。

    您的电源相对较高、可满足这一非常旧的 THS4032解决方案的高余量要求、但它是稳定的-您会面临过驱损坏 DUT 的风险。  

    以下是适用于 THS4032设计的 AOL 仿真、具有非常好的53度相位裕度。  

    这是这个仿真文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4031-LG-sim-driving-4-loads.TSC

    我没有详尽搜索可能产生0V 至5V 摆幅以进行直流测试的替代器件、但这里有一个极小的过驱损坏可能性和更好的直流-它实际上具有较低的相位裕度、但在28deg 时仍然可以。 使用 LM7705可获得负电源的负0.23V 电压。 使用5.2V 正电源时、仍低于5.5V 最大值、并且不会将 SAR 输入过驱至开启 ESD 二极管的程度。 这将是速度要慢得多、噪声更高的解决方案-但功耗更低、直流精度更高。 我使用了零交叉器件、因为您作为单位增益缓冲器运行、并且没有遇到更多典型 RRInput 器件的输入交叉问题。 我还将您的反馈降低至100欧姆、并在 V-节点处添加了9pF 输入寄生、以实现此环路增益仿真。  

    这是这个文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA325-LG-sim-driving-4-loads.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、谢谢、我认为相补角是可以的。 我的另一个担心是、SARADC 输入在采样期间的电压降级会太高、因为它具有多个共享。 我将对此进行另一项研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz、

    您能不能在这里确切说明您使用的 ADC 是什么? ADC 是同时采样还是具有内部多路复用器在通道之间切换?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、他的 SARADC 有1个输入。 20kHz、1MSPS。 最终目标是同时测试所有 ADC、但 在采样期间信号可能会降低。 更糟糕的情况是、在按顺序进行滤波和测试之前添加继电器、这将需要更多的时间。 如果对同时测试有建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz、

    我同意可能会出现一些信号衰减、尤其是在 ADC 上的时钟未同步的情况下。 我不太清楚您在这里使用的是多通道 ADC 还是使用多通道 ADC、但如果信号不满足您的性能要求、您可能需要考虑切换到多通道。 我相信有些器件具有两个内部多路复用器、可在通道之间切换以及同步采样。

    最棒的

    Hasan Babiker