This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6733:CCD 输出衰减

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981662/lmh6733-ccd-output-attenuation

器件型号:LMH6733

您好!

我计划使用 LMH6733将我的 CCD 输出从2.5Vp-p (最大值- 6V、最小值2.5V)的电压范围衰减到1.4Vp-p 的输出范围 我尚未看到 有关使用增益低于1的 LMH6733的任何讨论。 在这些条件下使用它是否安全?

谢谢、
Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    这是一个三路电流反馈器件、运行反相衰减器很好-只需将射频值保持在建议增益1附近、  

    如果您使用分压器对同相输入进行衰减、只需将该射频保持在增益值1附近即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的确认。  

    此致、
    Paul