This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:用于 INA230的 ACPI I2C 实现

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981605/ina230-acpi-i2c-implement-for-ina230

器件型号:INA230

大家好、

我们是否有 适用于 INA230 器件的 ACPI I2C 实现指南?

目前、通过手动安装器件功能是可行的、但客户希望从 BIOS 报告 I2C 器件、然后直接在 Linux 上工作的传感器器件无需手动安装配置。

因此需要您的帮助来提供实施指南或建议、谢谢。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    在 TI 的模拟部门,我们不创建或支持驱动程序。 我们既不提供有关 ACPI 初级产品或配套资料的大量信息、也不提供 Linux 驱动程序。 我知道有一些第三方代码、例如 我们过去向客户指出的 GIT。 我建议从 这里开始 支持这一点。