This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:需要有关三角波发生器问题的帮助

Guru**** 2514355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TINA-TI, TLV3501, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981548/tlv9062-need-assistance-in-a-problem-with-triangle-wave-generator

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV3501OPA365

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户对相关 E2E 帖子有疑问。 根据提供的建议、它们将2通道 FET 运算放大器(TLV9062)替换为一个推挽比较器(TLV3501)和一个 FET 输出运算放大器(OPA365)。 请参阅随附的使用 TINA-TI 生成的原理图和输出图像。


方波转换是完美的。 但在三角波部分、图的极端点存在一些抖动(以红色标记)。 您能否建议一种消除此干扰的方法。 由于这种轻微的失真、其应用的响应将受到极大的影响。

谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    简单的低通滤波器可以实现以下目的:

    e2e.ti.com/.../cedrick_5F00_tlv9062.TSC

    产生尖峰的原因是快速比较器产生陡峭的边沿、并直接从 C2冲到 OPAMP 的输出。 这些通过相位超前电容(此处为积分电容)的尖峰通常可在反相运算放大器电路中看到。 由 R5和 C3组成的 RC 低通滤波器减慢边沿并最大限度地减少这种不必要的“击穿”:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C3减少一个位也很好、并且使方波几乎保持不变:

    您必须找到合适的折衷方案。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您观看本演示!

    您好、Cedrick、

    请告诉我们这些建议是否为客户所接受。

    此致、
    Daniel