This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:失调电压调节

Guru**** 2800835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, LM2904B, TLV9351, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974491/lm741-offset-adjustment

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件: LM2904BTLV9351TLV171

我看到的有关 LM741偏移调整的所有原理图都显示了一个10k 电位计。 是否可以使用其他值? 我将使用 LM741替换直流电流表电路中的 LM11C (过于敏感)、而电流设计使用5k 多转 电位器。 LM741是理想之选、因为它具有低成本且电路不需要高增益、速度或灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    内部原理图显示了输入级电流镜晶体管下方的1k 电阻器。  因此、我认为您不限于使用10k 电位器。  它可能只是一个用于平衡灵敏度和在一个方向上很好地驱动偏移的能力的典型值。

    如果您选择一个新放大器时感到奢侈、我很乐意提出一些建议。  741已经有一段时间了、我相信我们可以找到类似价格提供更好性能的产品。  请告诉我您是否对此感兴趣。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    还要记住、LM11的修整电位计连接到 VCC (正电源电压)、而 LM741的调节电位计连接到 VEE (负电源电压)!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    Gregory、虽然它不直接回答您的问题、但您可能还会发现本 应用手册的第3节 非常有用。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Daniel!

    应用手册非常有用。 我想我可以在这里使用一个5k 的电位计、而不会影响性能、我很快就会对其进行测试。

    我对 LM741的替换建议持开放态度。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    TLV9351和 TLV171都是具有较高性能的选项、并且成本相当。  LM2904B 还可以实现这一目的、因为它具有更好的性能、但噪声更大一点、但价格要低得多。

    ►器件型号 LM741 TLV9351 TLV171 LM2904B
    制造商 TI TI TI TI
    通道计数 1 1 1 2.
    范围间的关系 10V 至44V 4.5V 至40V 2.7V 至36V 3V 至36V
    GBW (MHz) 1 3.5. 3. 1.2.
    µs 率(V/μ s) 0.5. 20. 1.5 0.5.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 3. 1.8 2.7. 3.
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 15. 1.5 1 3.5.
    轨到轨 -- 输入到 V-、输出 输入到 V-、输出 输入至 V-
    Iq 典型值(mA) 1.7. 0.65 0.525 0.3.
    VN (nV/√Hz) 30 15. 16. 40
    ISC 典型值(mA) 25 60 30 30
    IBIAS (典型值)(PA) 80000 10. 10. 10000
    工作温度(°C) 0至70 |-40至85 -40至125 -40至125 -40至125
    可用封装 PDIP-8. SOT23-5 | SC70-5 | SOT23-6 SOIC-8、SOT-23-5

    SOIC-8、TSSOP-8

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我知道、我们听到您的声音已经有一段时间了。  希望这意味着您的问题已经得到了全面解答。

    现在、我要将该线程标记为已关闭。  但是、如果您有任何后续问题、请返回并告知我们。

    此致、
    Daniel