This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:器件中有关 LM2904B 的 ESD 二极管

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981012/lm2904-esd-diode-in-the-device-regarding-lm2904b

器件型号:LM2904

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM2904B 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、LM2904B 将 ESD 电压+/-2000V 从+/-500V 提高。

 在 LM2904中、没有从 IN 到 V+的二极管;没有"电源 ESD 单元"。

LM2904B?的情况是相同的

ーーー μ A

 感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904和 LM2904B 的输入端都没有连接到 V+的二极管。 ESD 保护由等效的齐纳二极管实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、输入引脚上没有连接到 V+的二极管。

    输入引脚上的电压不得超过+36V。 "zener"不会将输入保持在+36V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Ron、

    感谢你的答复。

    我知道 LM2904B 在输入到 V+之间没有二极管。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一