This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:电容负载仿真时、输入电压会振荡

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979517/tlv9064-input-voltage-be-oscillating-when-capacitive-loading-simulation

器件型号:TLV9064

我想使用 TI-TINA 对以下原理图进行仿真、以实现容性负载、输出 按我的预期振荡、但我不知道输入为何也会受到振荡的影响。

e2e.ti.com/.../StaticFollower.TSC

结果(初始值为零的瞬态):

测量值(通道1/黄色为输出电压、通道2/青色为输入电压):

与仿真 Vout (380mv Vpp)相比、测量的 Vout (330mv Vpp)几乎相同、但我无法测量输入的任何振荡、但通过仿真结果、输入引脚获得60mV Vpp。

那么、出现这种情况的原因是什么、运算放大器仿真的输入是内部计算过程、无法进行计数? 由于输入电流是 PA 电平、我认为输入电压不能在该电路中受到影响、但仿真显示了反对结果、或者我错过了一些有关运算放大器的基本知识吗?

谢谢、Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有忽视任何类型的运算放大器知识。  在现实世界中、这必须由电源问题引起。  但是、由于问题仅在仿真器中出现、这意味着问题必须是原因。

    尝试使用"计算工作点"选项、而不是"零初始值"选项。  您将看到振荡消失。

    老实说、我不知道为什么在操作过程中会看到这种情况。  它必须与模型相关、并从最初的0V 开始。  我同意输入电容太小而无关紧要。  我尝试在模型中消除这些值、但仍然能够看到一些输入振荡。  如果您消除了导致不稳定的容性负载、您将看到这也会导致问题消失。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    希望您的问题已得到解答。  如果您有任何后续问题或进一步的疑虑、请告诉我。  否则、我将把该线程标记为已解析。

    此致、
    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复、我认为问题是由电源压摆率引起的、仍在检查细节触发情况、您的回答可以帮助我解决这个问题、我将在本主题中发布任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    明白。  感谢您的更新。

    此致、
    Daniel