This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频压转换器

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981080/frequency-to-voltage-converter

主题中讨论的其他器件:VFC320

您好!

我的客户询问我们是否有频压转换器。 它们有一个输入为4MHz 至11MHz 的测试和测量应用、并且它们希望将其转换为500Hz 的脉冲信号。

我找不到 sth。 高频范围内的高频噪声。 我们是否有一个参考设计或一些建议、他可以将哪些器件(运算放大器、ADC 等)用于这些类型的应用。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    频率-电压(F - V)转换器按照其名称所示工作;将交流输入转换为相应的直流输出。 我们的任何 V 至 F 转换器都无法在高达4至11MHz 的输入频率下使用。 我们最快的 VFC320在大约1MHz 的频率下达到最高、所有其它的最高可用频率都较低。

    我不知道有什么特定的应用手册可以满足这一要求。 但是、在我看来、将4至10MHz 输入信号转换为较低频率(~ 500Hz)脉冲流的最简单方法是以数字方式实现。 例如、使用施密特触发器或快速比较器电路对4MHz 至11MHz 输入信号进行平方运算、然后使用一系列数字十进制分频器跟踪其平方运算输出。 将4MHz 至11MHz 除以10、000 (4个十进制)将产生400Hz 至1100Hz 的输出流。 这不需要复杂的设计、可以使用常见的74Hxx 逻辑电路、输出频率将与输入频率保持一致。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    非常感谢。 很抱歉、与脉冲信号混淆。 这只是我得到的请求中的一个假设。 之后客户打电话给我、对500 Hz 的要求进行了说明。 它们希望测量介于4MHz 和11MHz 之间的频率。 因此、他们希望将频率转换为电压电平、然后以500Hz 采样率对该电压电平进行采样。 要求也是在没有 UC 的情况下进行转换。  

    此致  

    1月

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    好的、我现在更好地理解了他们尝试使用电路实现的目标。 数字解决方案似乎是显而易见的方法、但出于任何原因、它们都需要直接模拟。

    遗憾的是、我们的 V 至 F 或 F 至 V 产品都不足以处理4至11MHz 的输入频率范围。 我查找了替代模拟解决方案、但我没有找到任何可用的解决方案。 您可能希望在他们的 e2e 论坛上咨询高速放大器团队。 4MHz 至10MHz 的频率范围完全处于其产品的频率范围内、其扩展范围远高于我们在精密放大器中的扩展范围。

    也许他们以前遇到过这种应用要求、或者对高速模拟解决方案有一些其他想法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程