This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:VFC32频率至电压转换应用

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32, VFC320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980943/vfc32-vfc32-frequency-to-voltage-converting-applications

部件号:VFC32

您好!

首先,我们的产品系统需要有一个芯片,以很好地支持频率到电压转换功能,并具有“仅限20Hz 至500kHz 正弦波”频率输入。

因此,关于“TI VFC32”频率到电压转换应用,我有一些关键问题需要澄清和确认,这些问题在下面的图4 (请参阅“VFC32”数据表的频率到电压转换器电路,第7页)中列出。

1、fin (频率输入)对5V 逻辑(数字)输入的评价:

[问题]对于我的电路系统、频率输入将仅使用交流正弦波信号、而不是逻辑波(矩形脉冲、方波)信号。 正弦波信号输入是否可由该芯片接受(无问题)?

2、2.2kΩ 信号通过分压器网络(+15V、12kΩ μ V/μ A、接地)进入内部运算放大器的反相输入(引脚10):

[问题]能否重置电阻值以调整分压器电压、从而馈送到运算放大器中? 如果可以的话,内部运算放大器的“最小”输入电压是多少?

3,Vo (引脚13输出)说明“0至10V”:

[问题]

(a)“0至10V”是指“直流电压信号”还是“交流电压信号”?

(B)如果是交流电压信号,那么交流信号的格式、正弦波或方波或脉冲波是什么?

(C) Vo 是否还通常带来一些纹波噪声?

4.如何通过调整电位计来进行直流偏移校准?

请帮助咨询 TI 工程师并尽快回复我。

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    首先,我们的产品系统需要有一个芯片,以很好地支持频率到电压转换功能,并具有“仅限20Hz 至500kHz 正弦波”频率输入。

    VFC32具有500kHz 的"典型"最大满量程频率、因此在该频率下使用会将其压入位。 VFC320具有1MHz 的最大满量程频率、因此可能是更好的选择。

    1、fin (频率输入)对5V 逻辑(数字)输入的评价:

    [问题]对于我的电路系统、频率输入将仅使用交流正弦波信号、而不是逻辑波(矩形脉冲、方波)信号。 正弦波信号输入是否可由该芯片接受(无问题)?

    在数据表图4中、F 至 V 电路指定了5V 逻辑输入。 RC 微分器将逻辑输入波形的边沿转换为差分尖峰。 微分器电路将影响正弦波、只会引入相移、因此情况不同。 由于同相输入端接地、比较器似乎会在正弦波的过零处跳闸。 F-至 V 看起来会以正弦输入运行。

    2、2.2kΩ 信号通过分压器网络(+15V、12kΩ μ V/μ A、接地)进入内部运算放大器的反相输入(引脚10):

    [问题]能否重置电阻值以调整分压器电压、从而馈送到运算放大器中? 如果可以的话,内部运算放大器的“最小”输入电压是多少?

    分压器在比较器的反相输入端设置大约+2.32V 的电压。 差分波以该直流电平为中心、同相是常见的、因此比较器仅在尖峰通过零时跳变。 数据表中未指定比较器的输入范围、因此我们不知道它可以接受的范围。 您可能应该能够按预期移动直流电平正负几伏以及 F 至 V 函数。

    3,Vo (引脚13输出)说明“0至10V”:

    [问题]

    (a)“0至10V”是指“直流电压信号”还是“交流电压信号”?

    这是+/-15V 电源的直流范围。

    (B)如果是交流电压信号,那么交流信号的格式、正弦波或方波或脉冲波是什么?

    这是 F 至 V 模式、直流电平是交流输入频率的函数。  

    (C) Vo 是否还通常带来一些纹波噪声?

    由于在转换过程中发生开关、直流上可能会出现一些纹波。

    4.如何通过调整电位计来进行直流偏移校准?

    该电位器可通过将一个小直流电压注入其加法结来实现输入运算放大器的电压偏移的零。 这将使进行调整的温度下的误差归零、但其他温度下的偏移漂移将导致偏移与调零点设置发生变化。

    希望这能解答您的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    以下链接是2001年发布的 VFC320器件、可作为参考。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/vfc320.pdf?ts=1614197989212&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    1、fin (频率输入)对5V 逻辑(数字)输入的评价:

    [问题]对于我的电路系统、频率输入将仅使用交流正弦波信号、而不是逻辑波(矩形脉冲、方波)信号。 正弦波信号输入是否可由该芯片接受(无问题)?

    VFC32的输入是标准5V (TTL)逻辑电平。 对于正弦波信号、您需要通过比较器电路将正弦信号转换为方波。  

     

    2、2.2kΩ 信号通过分压器网络(+15V、12kΩ μ V/μ A、接地)进入内部运算放大器的反相输入(引脚10):

    [问题]能否重置电阻值以调整分压器电压、从而馈送到运算放大器中? 如果可以的话,内部运算放大器的“最小”输入电压是多少?

    由于输入信号是交流耦合的,因此逻辑“1”约为 +1至 Vcc,逻辑“0”约为-Vcc 至-0.05V,请参阅上面捕获的图像。  

    3,Vo (引脚13输出)说明“0至10V”:

    [问题]

    (a)“0至10V”是指“直流电压信号”还是“交流电压信号”?

    F/V 转换器的传递函数为:Vout=7.5*R1*C1*fin (在参数和输入到比较器之间) 请见上图和图9。  

    (B)如果是交流电压信号,那么交流信号的格式、正弦波或方波或脉冲波是什么?

    (C) Vo 是否还通常带来一些纹波噪声?

    选择 C2以降低输出电压纹波。


    4.如何通过调整电位计来进行直流偏移校准?


    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond