This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:IN+和 IN-连接

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981058/ina213-in-and-in--connection

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件: TPS62130

大家好、

在 INA213A 数据表中、IN+连接电源侧、 IN-连接到负载侧。

但在 SLVA657的 A/N 中、IN+连接到负载侧、而 IN+连接到电源。

您能帮助 澄清哪一个是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../betty_5F00_ina213.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    Kai 在这里很好地展示了 INA213在 SLVA657中的行为。

    答案是两者都是正确的设计实现、但对于您的应用而言、您最可能希望坚持使用您的设计的数据表。

    关于 SLVA657、请注意 REF 引脚设置为 VOUT0、以便在轻负载~0条件下、输出将为~VOUT0、并且随着在该方向测量负载电流、该输出电压会下降而不是增加。 由于 INA213的输出正在控制 TPS62130的 FB 节点、由于它们的反馈控制方案、设计中需要这种反向行为。