This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:关于输入的 LPF

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979845/amc1302-about-lpf-for-input

器件型号:AMC1302

您好、E2E、

如果在输入侧添加了 RC-LPF、增益将减小。 当使用输入 LPF 时、我希望能够计算增益。
TI 是否有可参考的文档?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    添加 RC 滤波器时、滤波器电阻器上会出现压降、因为它们与器件的差分输入阻抗内联。 例如,如果您的 RC 滤波器由2个10欧姆电阻器和一个10nF 差分电容器组成,并且您使用的 AMC1302的典型差分阻抗为4.9k 欧姆,则预期压降将为 Vin*20/4920,输入端的预期电压将为 Vin*4900/4920。  

    另一个需要考虑的因素是输入信号的频率和 RC 滤波器的截止频率。 RC 滤波器在其-3dB 点之前就开始衰减(降低)增益。 我附加了一个 TINA 仿真、可用于演示这一点。  e2e.ti.com/.../RC_5F00_Filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。
    您能否提供差分输入电阻的最小/最大值?
    它不必得到保证。

    BR、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    很高兴能提供帮助!  

    典型值的+/-15%是一个很好的估计值。 此外、如果您尚未看到 它、请查看我们的 AMC 电压感应计算器。