This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-Q1:LPF 负载限制

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193A-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980497/ina193a-q1-limitation-for-lpf-load

器件型号:INA193A-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

INA193A-Q1数据表将10nF 定义为最大容性负载。

如果 RC LPF 连接到 INA193A-Q1的输出端、电容器尺寸是否仍有限制?

如果以上是肯定的、如果它来自稳定性、您能否提供仿真模型来计算频率响应?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    我会执行 TINA-TI 仿真。 看起来很有用:-)

    e2e.ti.com/.../nobuo_5F00_ina193.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    感谢您深入了解该论坛。  Kai 似乎击败了我提供答案。  我会采用他的上述方法。

    @Kai:感谢您提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您连接模型、这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai