This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA856:使用带缓冲分压器和直流偏置的 OPA856

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974336/opa856-using-the-opa856-with-a-buffered-voltage-divider-and-dc-bias

器件型号:OPA856

您好!

我想使用缓冲分压器仿真 OPA856、如下图所示。 所需的增益为~5600、电容的尺寸被确定为在3到19kHz 之间产生一种带通。 由于使用单电源、因此向+输入端施加了2、5V 的失调电压(否则不保证最小 VCM?)。 但是、交流图看起来不像预期的那样。 对于低频、我预计增益0dB 将上升至75dB 最大值、而19kHz 的 POL 频率不匹配。 请帮您解决这个问题。 提前感谢。

  e2e.ti.com/.../RF_5F00_RG_5F00_CF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    OPA856的输入偏置电流为15µA μ A。 因此、RF=560k 过高:

    15µA x 560k = 8.4V :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 我更改了反馈电阻器并使其正常工作。 再次感谢!