This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903DR

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978590/lm2903-lm2903dr

器件型号:LM2903

比较器在参数输入失调电压中出现故障2.5mV 我们只有一个比较器才得到13mV。
您是否知道比较器故障在输入失调电压中的重新电压?
此参数中是否有故障历史记录?

最大输入失调电压7mV (25º μ V 时)

测试条件 (5V VCC - VEE=0v) TA= 25º Ω

我们使用 SMU (源测量单元)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    您能否展示测试电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意

    请提供所有引脚的条件、包括未测试的通道

    如 Kai 所建议的那样、需要完整的原理图、此外、如果您可以解释您在研究偏移方面的原因、还需要提供完整的原理图。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有发布任何新信息、因此我将关闭该帖子。 如果您确定仍需要其他支持、请随时使用请求的信息进行回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘