This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:OPA4991IRUCR 引脚排列信息

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4991, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980071/opa4991-opa4991irucr-pinout-information

器件型号:OPA4991
主题中讨论的其他器件: OPA2991

大家好、团队、

在 OPA4991引脚功能表、数据表第9页中没有 X2QFN 信息。

我想确认 X2QFN 引脚分配是否绝对正确、如图5-10数据表第8页所示。

  1. 图5-10的引脚分配信息是否与 X2QFN 正确?
  2. 您是否计划更新数据表、以便在 OPA4991引脚功能表中添加 X2QFN 信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    我对这个问题有点困惑。  该器件的 X2QFN 封装适用于双通道运算放大器 OPA2991。  此封装的 TI 名称是 RUG。  四通道器件 OPA4991的 QFN 在数据表中称为 WQFN、TI 名称为 RUC。

    因此、我不希望数据表的 OPA4991部分中包含有关 X2QFN 的信息。  相反、我希望在数据表的 OPA2291部分中看到它。

    我是否误解了您的问题?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的评论。

    我的意思是 OPA4991采用2mm x 2mm 封装、如下图所示。 它应该是14引脚 QFN 封装、如图5-10所示。 然而、第9页的 OPA4991引脚功能表没有14引脚 QFN 封装、而只有16引脚 QFN 封装。

    表中没有引脚功能信息、因此我想确认我们能否真正信任图5-10引脚分配。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    好的。  我现在看到问题是什么。  非常感谢您提请我们注意这一点。  是的、让我验证一下这里发生了什么。

    我将尽快返回给您、以便我确认正确的引脚分配。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    我对拖延表示歉意。  我将尝试在接下来的24小时内为您提供更可靠的更新。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。 我将等待您的更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    感谢您的耐心等待。

    我已确认14引脚的引脚排列。  数据表中的值应该是正确的。  需要将引脚功能表中缺失的引脚部分放置到位。

    此致、
    Daniel