This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-Q1:电压输出摆幅长期漂移

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1, OPA2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980221/opa2171-q1-voltage-output-swing-long-term-drift

器件型号:OPA2171-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2171

各位专家:

对于低于 OPA2171-Q1输出电压摆幅范围的情况、在-40°C 至125°C 的温度范围内是否保证在整个使用寿命内都能正常工作? 由于组件老化、是否会导致此规格的额外长期漂移? 谢谢。

输出

VO    电压输出摆幅与电源轨(过热)        RL = kΩ Ω AOL≥110dB             (V–)+ 0.35         (V+)–0.35        五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我不希望老化会对该参数产生显著影响。 AOL 部件推断输出晶体管栅极驱动未完全施加。 因此、更多的栅极驱动器处于保留状态。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    请参阅这篇非常好的文章:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您分享这篇文章。 根据本文、生命周期变化有两种类型:

    • 规格 以零或平均值为中心 (如 Vos、Vos 漂移、Vref、AOL、CMRR、 PSRR 等) 可能 会在10年的使用寿命内发生变化、最高为:

                                 最大(最小) PDS 指定值的+/-100%

    • 定义为 绝对值( 如 IQ、压摆率、ISC 等)的规格 在 10年使用寿命内可能会发生变化、最高可达:

                                 最大(最小) PDS 指定值的+/-10%

    输出电压摆幅属于哪种类型? 如果它属于第一个、那么长期漂移在100%以内、这是否意味着 OPA2171的输出电压摆幅将变为(V-)+0.7至(V+)-0.7? 数据表规格为(V-)+0.35至(V+)-0.35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    产出摆幅属于第二类。  

    第一类适用于在很大程度上基于组件与组件匹配的参数。 输出摆幅不需要匹配。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的指导。 请帮助您检查我的以下理解是否正确? 非常感谢。

    OPA2171-Q1的输出电压摆幅 在数据表中为(V-)+0.35至(V+)-0.35、不包括长期漂移。 如果考虑长期漂移、我们可以保证数据表规格的110%、即(V-)+0.385至(V+)-0.385。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    您的应用中的最高环境温度是多少? 125°C? 会怎么样?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    110%的数据表规格、即(V-)+0.385至(V+)-0.385、是一种良好的"经验法则"。 然而,这并不是保证。

    "10年寿命"一词处于合理温度下。 在高温下、"10年寿命"会略微缩短。