This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:器件故障

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974797/opa348-device-failure

器件型号:OPA348

大家好、团队、

我有一位客户对 OPA348AIDCKR 有问题-下面是电路原理图。

他们通过换用新的运算放大器来验证这是该部件、但在换用旧部件时、电路仍然无法正常工作。  在其中三个电路板上、输入端具有2-3mV 的差分电压、输出端超过0.4V (预期为344mV)、但我认为由于使能端无法正确驱动、这种情况发生了故障。  在其他两个发生故障的电路板上、在3.3V 工作电压轨上、输出为2.8V 和3.28V、但输入端的差分电压小于1mV。

他们还对任何器件替代方案感到好奇-他们无法改变的唯一参数是输入失调电压和轨到轨 IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的联系。  我将需要更多信息、以便在这里为您提供帮助。

    首先、您能否发布更缩小的原理图视图?  我看不到负载连接到了什么。  但更重要的是、我看不到输入。  虽然我可以有合理的确定性地猜测、但最好不要假设。

    其次、输入电压是多少?  这是纯直流电路、还是交流信号、电压电平是多少?

    第三、当他们换用新的运算放大器时、它是完全不同的部件还是只是不同的部件、但仍然是 OPA348?

    此外、当您提到"由于使能无法正确驱动而发生故障"时、您在这里讨论的是哪种使能引脚?  OPA348具有电源引脚、但没有使能引脚。

    根据我的理解、您期望输出电压约为344mV (直流)。  但三个电路板为您提供大于0.4V 的直流电压、另两个电路板接近 V+轨。  如果我弄错了、请更正我的问题。

    我很乐意建议另一个部分、如果这是我们想要的。  但是、我们可能需要先找到问题、否则我们将在黑暗中拍摄。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    还有一点:是否通过 PC13向电源提供电压?  还是输入电压和电源电压都来自原理图的最左上方?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回应-他们主要在寻找一款较新的器件、我认为这款器件可以直接替换。  

    1. 我们能否获得更缩小的原理图视图? 我们不确定输入是什么样子/是什么–这也是纯直流电路,还是涉及交流信号?
      1. 其中一些初始值是根据我对其进行测试的方式得出的。  我以更真实的方式重新注册它、这里是电压的细分。  您可以看到、我们实际上在输入之间获得了22mV 的差分电压。
    2. 我假设当您提到切换芯片时、它正在工作、您使用另一个 OPA348进行切换、但只是想确认。
      1. 是的,我已将芯片换出另一个芯片,电路按预期工作,然后在原部件中换回,失败了。
    3. 您在下面提到的使能是您认为可能是问题的原因?
      1. 不再是问题
    4. 是通过 PC13提供给电源的电压、还是输入电压和电源电压都来自原理图的最左上方?
      1. 请参见随附的
    5. 只需确认问题陈述:您期望输出电压约为344mV (直流)。  但三个电路板为您提供大于0.4V 的直流电压、另两个电路板接近 V+轨。  
      1. 使用新数据,问题说明应该更多地沿着我们看到输入之间的差分过大的线(此部分的规格与我在数据表中看到的规格相差6mV)。
        我还在示波器上进行了设置,但我在输入上没有看到任何振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您在此提供额外信息。  奇怪的是、直流偏置点看起来是关闭的。  例如、看看连接到同相输入的电阻器网络。  仅通过电阻分压器、22k 电阻器上的电压应约为14.58mV。  此外、高于0.1欧姆电阻器的电压应接近0V。  我不确定那里可能有32mV。  即使放大器的失调电压因某种原因而关闭、我也不会看到这些值。

    这是一个仿真直流偏置点以及仿真文件的图像。

    e2e.ti.com/.../Cameron_5F00_Perl_5F00_OPA348.TSC

    此致、
    Daniel