This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:有可能出现反向电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974941/ina186-possibility-of-reverse-current

器件型号:INA186

您好、先生、

我想在电路中选择 TI INA186。
理论上、电流将仅沿一个方向流动。
如果 REF 引脚连接到 GND。
电流测量侧是否可能会出现轻微的反向电流?
在这种情况下、OUT 引脚的输出电压是否变为0V (= REF 引脚电压)?
IC 是否可能会损坏?
谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个输入相等时、输入失调电压可能会导致稍微负的输出。

    但是、放大器无法将输出驱动至电源轨之外的电压。 当 REF = GND 时、输出将保持 GND、或者如果输出需要灌入一些电流、则略高于 GND。 在数据表中指定为 VZL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、FRAND1、

    根据数据表中的 CMR 规格、INA186在-0.1V 至40V 的输入共模电压下可正常运行并保持精度/CMRR。 因此不会损坏。 实际上、可承受的 VCM 范围为-0.3V 至42V。 无论 REF 引脚上的电压如何、都是如此。

    此外、根据图6、INA186的输入偏置电流仅在0V 至40V 的 VCM 范围内为正。

    最后、如 Clemens 所述、如果 REF = GND 且 Vsense <= 0mV、则 INA186的输出电压(Vout)将饱和并满贯到 GND。 虽然这意味着您无法获得准确的数据、但器件不会中断。 实际上、根据绝对最大额定值表、Vsense 可以一直达到-42V 差分、器件将非常好。 当 Vout 满贯地进入接地时、它无法达到理想的0V、而是会达到数据表中 Vout = VZL 的电压基准、该电压大约为几毫伏。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter