This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:电池测试仪设计(SLAA868中的想法)

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, CSD13202Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980401/tlv9061-design-of-battery-tester-idea-from-slaa868

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:INA260CSD13202Q2

您好!

对于 LiMnO2电池的测试、我想构建一些供内部使用的测试电路。 LiMnO2电池是锂电池、电压通常为3V、如果电池电量耗尽、电压会降至2V。 此外、这些电池通常仅可在某些 mA 的负载下测量、如果在开路中测量、则测量结果不是很精确。 此外、对于寿命估算、我需要一个能够使电池放电的器件。

我在 SLAA868中找到了恒定电流阱电路:

我调制了原理图、以显示它在我的电路中的样子。 还有 INA260用于电流测量和电压测量

我计算了2V 输入的最大电阻率负载、该值为14.9欧姆。
DAC 和 OPAMP 的最大电源电压为4.5V、来自滤波后的5V 电源。

我不确定以下部件:

1) 我的原理图是否正确且可以正常工作?
2) 如何选择 MOSFET? 哪些参数很重要? 哪种 MOSFET 最适合这种情况?
3:)如何选择部件 RFB、Riso 和 CF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    为什么不使用简单的电阻器进行放电? 不够精确吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan、

    原始图中的25 Ω R 负载是最终输出乘积(不是控制系统的一部分)。 在您的情况下、电池是 R LOAD。 这里不需要电阻器、除非您想在 FET 短路时限制电流(故障条件)。  5.1欧姆电阻器应该足够、这样"R-load"可以为零。 使用1欧姆的"Rload"电阻有助于防止某些快速 FET 遇到自振荡(>200MHz)。  

    MOSFET 需要能够处理电池电压 VDS、最大电流 IDS 和最大功率 VDS * IDS (考虑您的散热器)。  使用可用的栅极驱动时、FET 的导通电阻必须足够低。  (Rset + RON[FET])< VBAT (min)/I[max]  

    使用您的带宽要求 Fbw (更改和稳定所需的速度) 1/(6.28*RFB*CF)> Fbw。   1/(6.28* Riso* Cgate)> Fbw。   

    您是否需要最小电流负载为零?  根据消耗、最小负载电流为零和(VIN + Vos)/ Rset 中的较大值、其中 VIN 是"零"输入电压(它真的是零吗?) anf Vos 是运算放大器的输入失调电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电阻器不适合这种情况、因为电阻器将根据剩余电压而变化。 在3V 电压下为10欧姆时、电流将为300mA、相同电阻器的电压仅为2V 200mA。

    实际上、使用 SMPS 时、电流会由于效率而上升。 我的应用需要3.3V 70mA、这相当于230mW、因为效率损失、2V 时的输入电流远高于3V 时的输入电流、因此电阻放电会产生完全错误的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回复、

    因此、我想我将为 Rload 选择1欧姆的电阻器。 根据应用手册中的公式、最大功耗为300mW

    例如、当我查看 CSD13202Q2 MOSFET 时、该 MOSFET 的 RojC+Roja 为66.4 C/W、除了大约20°C 的温升之外、在25°C 的环境温度下会产生45°C 的温度、因此我想我可以在没有散热器的情况下运行。

    对于 fbw、10kHz 将绰绰有余、因此我假设:

    1/(6.28 * 1k Ω* 10n)= 15923

    1/(6.28 * 10kOhm * 1000pF)= 15923

    所以我会选择
    RFB = 1k
    CF = 10n
    Riso = 10k

    是这样吗?

    最小电流可以大于零、但应小于5mA

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan、

    这些值应提供大约72度的相补角。 换言之、环路将保持稳定

    0mV 输入的输出电流将为 Vos / 5.1欧姆、其中 Vos 在+/-2mV 范围内、因此输出电流可能介于0mA 和392uA 之间(远低于5mA)