主题中讨论的其他器件:INA260、 CSD13202Q2
您好!
对于 LiMnO2电池的测试、我想构建一些供内部使用的测试电路。 LiMnO2电池是锂电池、电压通常为3V、如果电池电量耗尽、电压会降至2V。 此外、这些电池通常仅可在某些 mA 的负载下测量、如果在开路中测量、则测量结果不是很精确。 此外、对于寿命估算、我需要一个能够使电池放电的器件。
我调制了原理图、以显示它在我的电路中的样子。 还有 INA260用于电流测量和电压测量
我计算了2V 输入的最大电阻率负载、该值为14.9欧姆。
DAC 和 OPAMP 的最大电源电压为4.5V、来自滤波后的5V 电源。
我不确定以下部件:
1) 我的原理图是否正确且可以正常工作?
2) 如何选择 MOSFET? 哪些参数很重要? 哪种 MOSFET 最适合这种情况?
3:)如何选择部件 RFB、Riso 和 CF?