This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10G 信号的差分电压摆幅

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975006/differential-voltage-swing-for-10g-signal

主题中讨论的其他器件:DS125DF111

大家好、我尝试找到10G 信号(电气路径)的电压摆幅、但我找不到。  

请指定10G SFP+信号的差分电压摆幅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    规格要求单端电压限制为-0.3V 至4V、以 VEET (模块 GND)为基准。 TI 典型的高速以太网重定时器通常具有300mV 至700mV 的差分电压摆幅。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。 您能不能提供任何具有10G 以太网的演进电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    请考虑 DS125DF111 EVM:

    https://www.ti.com/tool/DS125DF111EVM

    此致、Nasser