This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541-Q1:您是否有散热焊盘宽度和长度数据?

Guru**** 2547370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974489/ths4541-q1-do-you-have-thermal-pad-width-and-length-data

器件型号:THS4541-Q1

大家好、  

您能告诉我 THS4541QWRGTRQ1散热焊盘尺寸的每种宽度和长度、以进行布局吗?

我需要较低图中的红线宽度和长度、或者如果散热焊盘尺寸有任何其他参数、请告诉我它的值。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    您可以在布局中使用1.66x1.66平方焊盘。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、  

    我知道我们可以将布局的散热焊盘连接变为1.66*1.66平方。

    您能否给出详细的长度和宽度(在上图①和②中)?

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    很抱歉耽误您的时间、以下是基于 CAD 绘图的测量结果、可从产品页面下载:

    最棒的

    Hasan Babiker