This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855 TIA 噪声

Guru**** 2537780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975969/opa855-opa855-tia-noise

器件型号:OPA855

您好!

客户在使用 OPA855定制板时遇到问题、使用 EVM 时、他们看到的噪声比使用定制板时低得多、原理图和器件完全相同。 这可能是一个布局问题、我们希望与您联系。

是否有人可以告诉我他/她的电子邮件并私下讨论此事?  

非常感谢、

奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    我很乐意为您提供帮助。  我可以查看我们的 EVM 并准备好帮助检查客户的板级配置文件。  请在 TI 目录中搜索我的姓名以查找我的电子邮件、我应该很快找到它。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    我将把我对您的部分回复粘贴到论坛上的此处、以防其他人有类似问题。  您可以继续通过电子邮件或此论坛与我联系、以了解有关您问题的任何更新。

    电子邮件摘录:OPA855断电讨论

     我可以帮助您解决 PD 问题。  PD 选择功能取决于电路的电源轨。  断电是一个有源逻辑低电平功能、这意味着一个逻辑电平将启用放大器、而一个逻辑低电平将禁用放大器。  这些阈值如下所述。  检查 OPA855数据表(第19页、第9.4.2节)的以下摘录:

     “9.4.2断电模式

    OPA855特有一个断电模式来减少静态电流以节省功耗。 图23和图24显示了在 PD 引脚在禁用和启用状态之间切换时 OPA855的瞬态响应。 PD 禁用和启用阈值电压以负电源为基准。 如果将放大器的正电源配置为3.3V、将负电源配置为接地、则禁用和启用阈值电压分别为0.65V 和1.8V。 如果放大器配置有±1.65V 电源、则禁用和启用阈值电压分别为–1V 和0.15V。 如果放大器配置有±2.5V 电源,则阈值电压为–1.85V 和–0.7V。”

     对于 OPA855、放大器将电源轨电压低于0.65V 的情况下关断。  同样、放大器将在电压为1.8V 或更低时从正电源轨开启/启用。  在上面的示例中、将 PD 引脚驱动到禁用阈值以下将禁用运算放大器、而将 PD 引脚驱动到靠近正电源的位置将启用放大器。

     通过将 PD 驱动到负电源或悬空 PD 引脚、您可以分别强制断电或引入模糊性。  对于正常放大器运行、建议将 PD 引脚连接到正电源轨。  至于断电状态和悬空 PD 引脚之间的噪声性能是否不同、这里没有明确的答案。  将放大器置于断电状态可将输出置于高阻抗状态。  静态 PD 电流最大为140uA、典型值为70uA。  您遇到的噪声问题可能涉及您如何操作/驱动 PD 引脚。  我建议在放大器完全运行时运行测试、PD =正电源轨。  按照此步骤进行 PD =负电源轨的测试、以检查噪声源是否仍然存在。  除非有充分的理由使 PD 引脚处于悬空/开路状态、否则我建议始终驱动 PD 引脚。  根据您使用的 IC、如果设计限制使 PD 引脚可行/需要、您可能能够测试和证明 PD 引脚悬空。

    最棒的

    Alec Saebeler