This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:TINA 仿真结果

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974851/ina240-tina-simulation-result

器件型号:INA240

尊敬的先生/女士:

我认为输入是用于模拟三相输出电流的正弦波形、而 IC 的输出  也是正弦波、只是不同的电压 范围。

但仿真结果是方波、对吗? 参数 设置错误吗? 谢谢。

顺便说一下、 仿真模型是从 TI 网站下载的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅美

    仿真不收敛的主要原因是您使用的是上面 TINA 图中的电压发生器、而不是电流波形。 您还 可以在 INA240的输入端子上直接看到电压波形。 因此、您有效地将 iNA240的差分电压转换在50V 和-50V 之间。 因此、在50V 电压下、器件满贯到器件的上轨、在-50电压下、器件恢复、仅在达到器件 GND 的摆幅限制时才会恢复。  

    我建议您像这样设置系统、其中电压源是信号的共模电压、而感应电阻器下方的电流源决定了线路中的电流。 这将提供您所期望的正确输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的回复。 仿真成功。 但我想知道分流电阻器的端子需要直流电压源、而 INA240的输出需要一个低电阻器的用途。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅美

    我在上述仿真中使用的直流电压源用于设置仿真的高侧共模。 您可以将其移除并仅使用电流源、但您的共模将成为由环路决定的值、而不是您在仿真中控制的值。  

    关于器件输出端的下拉电阻器、这实际上不是下拉电阻器、而是简单的虚拟负载。 正确的是、输出可以在这里保持浮动。