This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:THS7372原理图检查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979901/ths7372-ths7372-schematic-review

器件型号:THS7372

你好。

这是我第一次处理视频信号和相关项目、因此我缺少很多东西。

我将使用 THS7372制作 VGA 分离器

我参考 EVM 电路图编写了电路、但在生产前我会询问一下电路板。

通过选择器件来配置 R、G、B 信号处理、但我不确定如何处理 SYNC 信号和 DDC 信号。

请告诉我我应该考虑什么并继续吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../7268.SCHEMATIC1-_5F00_-03.-VGA_5F00_Splitter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会帮您解决问题;启动新项目总是一场冒险。  您已经取得了一些良好的进展;今天我将花一些时间来查看您的设计和原理图。  我有一些问题要问您:

    1) 1)您找到 THS7372PWEVM 了吗?  该 EVM 不可从 TI 网站获取、已停产。  如果更多信息有所帮助、我将查找旧的板级配置文件。  我们绝对支持 THS7372、只是不再在 TI.com 上销售或支持 EVM。  这是令人困惑的、因为数据表中存在 EVM。

    2) 2)您的输入是直流耦合还是交流耦合?  如果是交流电、您是否使用了同步尖端钳位电路(如数据表和 EVM 中所示)?  EVM 默认为具有交流耦合输出的直流或交流(同步尖端钳位)输入。  在输入端使用电容器(Pb、Pr 为无上拉电阻器)时、我假设您使用的是交流耦合输入和同步尖端钳位电路。

    3) 3)您是否正在使用 Y'PbPr 或 G'B'R'视频信号?  使用第一个选项可能需要 Pb 和 PR 上的上拉电阻器。

    我相信垂直和水平同步信号包含在 FHD 的亮度、Y'或 G'信号中。  G'B'R'的一些实现将同步信息嵌入到全部三个通道中。  

    有关将 VGA 源分为两个显示屏的设计案例、如果您使用直流耦合输出、请参阅数据表的图88。  此示例显示了每个输出驱动两条线路的 THS7372。

    如果您的输出需要进行交流耦合、则可以选择两个单独的 THS7372。  图89是一个很好的原理图示例、我将研究您的组件值并检查您的原理图是否存在任何问题。  我还将为您的设计研究 SYNC 和 DDC 信号。

    如果您可以回答我的上述问题并分享任何其他可能有帮助的详细信息、我将不胜感激。

    如果您有时间、请阅读(再次)第28-38页中的应用信息。  这些页面中有一些功能和行为可帮助您确定哪种设计方法最适合您的项目。

    期待您的更新。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我在修改电路时参考了图89和其他用户设计的图。

    2) 2) 2)视频同步处理应用通常选择交流耦合吗?

    3) 3)我们正在使用 G'B'R'(视频)。 请参阅经编辑的原理图和系统方框图、并让我知道它是否看起来正常。

    e2e.ti.com/.../2781.SCHEMATIC1-_5F00_-03.-VGA_5F00_Splitter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ymkim、

    我将删除 C108、C111、C114、C117、C120和 C123。 它们仅用于测试目的。 正常电路不需要它们、恰好相反、它们只会破坏 THS72372的稳定性:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ymkim、

    Kai 对这些电容器提出了很好的看法。  您可以将其作为 DNP、但我同意不建议将其用于您的设计。  

    我建议在您的输入端使用交流耦合(可实现最佳兼容性)、但我相信您可以在没有输入上拉电阻器的情况下实现这一目的。  相反、您可以使用内部同步技巧-钳位电路、而无需添加这些上拉电阻器。  这里的原因是、对于在数据信号中嵌入 SYNC 的 DAC/编码器、同步提示钳位电路在没有任何上拉电阻器的情况下工作。  

    如果您知道您需要单独的同步信号、实际上您必须使用上拉电阻器、如第33页的输入工作模式:交流偏置部分中所述。  从您的原理图中、我可以看到单独的同步信号、因此您可以决定保留上拉电阻器。  确定主板或 GPU 如何发送 SYNC 信号将有助于确定正确的输入方法。   

    如果输入以正电源为基准、则需要添加交流耦合电容器。  同步技巧钳位输入部分对此进行了讨论。

    您的设计看起来不错。  但是、您应该研究编码器和/或 DAC 的性质、它是这些 VGA 信号的来源。  根据其类型、您可能需要进行微调。  从高速放大器的角度来看、您的设计符合数据表。

    为了对您的设计进行更多评论、我需要了解有关您用作源的编码器/DAC 的信息。  如果您知道同步信号将包含在数据信号中、则可以继续使用同步技巧-钳位方法进行交流耦合。  如果您的同步信号是单独的、那么您的数据信号可能需要某种直流偏置、这就是将上拉电阻器连接到正电源的方式。

    最棒的

    阿尔茨   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    Sync 信号单独存在、在本例中、如何分支它以及如何将其作为连接器输入?

    我应该使用 THS7372吗?

    或者、我应该以不同的方式执行它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您澄清同步信号。  如果信号是独立的、则同步信号可能是垂直同步和水平同步的组合。  您必须正确拆分/定向同步信号、以便 VGA 连接器在显示屏上提供适当的信号。  这可能包括一些逻辑/滤波电路、用于分离水平和垂直同步。  首先、Planet Analog 的这篇文章很好地理解了 VGA 模拟视频的注意事项:  

    我发现这些信息非常有用、并为数据表中提供的内容提供了额外的上下文。  有多种类型的"同步"信号;查找正确的实现取决于您的 VGA 源和目标(例如、PC 监控)。  PC VGA 信号可能与监视器 VGA 端口即插即用兼容(尤其是在您在此处引入自己的电路时)。  您的监护仪可能希望单独的水平和垂直同步(HSYNC 和 VSYNC)、组合的同步信号(CSYNC)或同步信号包含在绿色(G')信号中。  您需要确保能够通过电缆将正确的信号传送到显示器。  VGA 电缆/连接器具有用于水平和垂直同步的单独引脚;您可能需要将组合信号拆分为 VSYNC 和 HSYNC、或通过 HSYNC 发送组合信号。  ePanorama 的这两篇文章提供了一些有用的建议和背景信息。  此外、另一个很好的资源是有关测量视频信号的 Tektronix 文档。  除了模拟视频、本文档还包括数字信号、但本文中的上下文可能有助于处理您的设计。

    e2e.ti.com/.../Guide-to-Standard-HD-Digital-Video-Measurements.pdf

    此外、我发现下面的文章是一篇有趣的文章。  此处的 VGA 视频模拟器可能对您的项目有所帮助、但我不确定它是否有助于拆分和缓冲 VGA、因为它可能会提供额外的注意事项或好奇心。

    最后、我将向您介绍以下内容:  

    作为工作之余的电子业余爱好者、我发现这个人见解深刻、他们的项目也很有趣。

    我知道您可能希望在这里得到更清楚的答案。  我在 VGA 模拟视频系统方面没有丰富的工作经验。  不过,这是我感兴趣的。  当您继续处理项目时、我将探索 VGA 同步信号、以便我可以改进知识库。   

    从放大器的角度来看、您可以选择 THS7372。  我提供的信息直至"知道"为止、代表了我当前对此主题的了解;本回复中的链接和参考资料将被选中、以指导您完成其余的设计。   

    最棒的

    阿尔茨