This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:增益变化

Guru**** 2929560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980851/ina381-gain-change

器件型号:INA381

INA381A1:20V/V

出于某种原因、我必须将分流电阻器从5mΩ Ω 增加到10mΩ Ω、 最大电流应为40A。

40A 将通过增益20生成8V、我很确定不可能实现这一点、但可能存在一个问题

以某种方式降低增益、或者您是否认为可以对分流器的电压使用分压器?

非常感谢您的回答

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、  

    正确的做法是、器件将饱和至高于其最大5.5V 的电源轨、因此无法实现8V 输出。  

    您可以通过分压器降低输入引脚上的电压、但从功率的角度来看、这将是没有吸引力的、因为电阻器会消耗额外的功率。 考虑到这一点、分压器将有效地降低感应电压、您能否详细说明为什么需要减小这里的分流器?

    存在的另一种选择是使用滤波电阻器来修正增益、如数据表的第8.1.4节所述。 这里的挑战是器件内部的电阻器网络被修整为自己、而不是绝对值、因此不同器件之间可能存在高达20%的变化。 我们在这里有一个很好的视频 、讨论了这种方法的挑战和限制、但我们知道、如果您需要精确测量、通常不建议这样做、因为即使在新计算的增益下、网络变化产生的误差也很大(通常为3-5%+)。