This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4112:TLV4112IDGNR 具有两个 DGN 封装

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979442/tlv4112-tlv4112idgnr-has-two-dgn-package

器件型号:TLV4112

TLV4112IDGNR 具有2个 DGN 封装。

对我来说,我更喜欢较大的一个,但我不知道如何按器件型号区分它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV4112数据表末尾提供了所有封装轮廓相关信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但 TLV4112IDGNR 指向 DGN 封装。

    对于 DGN、有两种尺寸:DGN0008D 和 DGN0008G。

    如何按器件型号区分这两种尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DGN0008D 和 DGN0008G 的外侧尺寸相同、3mm X 3mm、间距为0.65mm、但外露散热焊盘的尺寸不同-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道差异。

    但是、如何按器件型号指示 DGN0008G 封装:

    TLV4112IDGNR 仅指向 DGN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们订购 TLV4112IDGNR、是否有可能接收到 DGN0008D 和/或 DGN0008G?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 该器  件在 ASESHAT 和 HNT (之前称为 HNA)具有 ATSS (旅行者)-它是双源汇编语言。  ASESHAT 引线框调用 ePOD、绘制 DGN0008G、而 HNT 引线框调用 ePOD、绘制 DGN0008D。  因此、客户可以从任一工厂采购材料。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否提供了可接收两种封装的 PCB 尺寸建议?  谢谢!