This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:增益电阻为20k 时、使能时间不一致

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979519/lmh32401-the-enable-time-is-inconsistent-when-the-gain-resistance-is-20k

器件型号:LMH32401

大家好、

在 LMH32401规格中、当增益电阻为20k 时、使能时间不一致。 该表写入的典型值为850ns、但给定的波形小于100ns。 请帮助确认哪一个是正确的?
这会影响客户的收发器时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    感谢您的关注、我目前正在对此进行调查、并将返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    请将850ns 结果用作有关使能引脚时序的最坏情况。 图24中测量的1%稳定时间约为250ns。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan、

     这是否意味着图24的 X 轴是错误的? 如果时间为25ns/div、则应为70ns 而不是250ns。

    1%设置时间的含义是什么? 图24环境环路是否禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    稳定时间为1%意味着信号保持在最终值的1%误差范围内。 本视频将更详细地介绍:

    您可以在图24中看到、正弦波的峰值在75ns 时仍在继续下降。 如果您愿意增加误差范围、假设误差范围为30%左右(假设峰值为0.65伏)。 那么、是的、信号将在75ns 内稳定。 同样、此测量适用于禁用的环境环路。  

    最棒的

    Hasan Babiker