This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要8引脚 DIP 5V 比较器建议

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, TLV3701, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975109/need-8-pin-dip-5v-comparator-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM741TLV3701TLV7011

目前我使用的是8引脚 DIP 封装、但如果这种情况发生、我会转到 SMT。  但现在只需要一个普通的 ol' 8引脚 DIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 搜索功能
    集电极开路还是推挽? 多快? 轨到轨输入?

    TLV3701是唯一一款引脚与 LM741类似的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我会接受 Clemens 的建议、并使用比较器产品页面上的搜索功能。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找能够使用单端电源的器件。  大约5-12V。  比较器由温度传感器驱动。  运算放大器将驱动2n2222晶体管。  我尝试了 LM741。  我正在寻找引脚对引脚的替代产品。  e2e.ti.com/.../6558.HV-Switch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    如果您需要 DIP 中的推挽输出单路比较器、则唯一的一个是 TLV3701。 它具有与 LM741相同的引脚分配(减去偏移引脚)、因此可以直接替换741。

    迁移到 SMT 后、您将有许多其他选择。 如果您有 SOT-23转 DIP 转换   器、例如 eBay、DigiKey 或 Adafruit 的 DIP 适配器评估模块或类似适配器、我推荐使用 TLV7011。

    您可能需要添加一些迟滞、随着温度缓慢移动而没有迟滞、输出会随着缓慢穿过阈值而"抖动"。

    我建议使用 TLV7011、因为它具有4mV 的内置迟滞。 如有必要、可添加更多外部迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这些器件似乎在70°C 时受到限制。  我的开关温度为87C。  还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    哪款器件? TLV7011为-40至125C。

    TLV3701 "i"后缀为-40至+125 -因此您需要 TLV3701IP