This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:器件未按预期工作。

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974793/lm741-device-not-functioning-as-expected

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件:LM35

我创建了一个电压比较器来监控温度并在温度超过设定点时触发继电器。
我使用 LM35作为传感器、  我使用了我认为是标准配置的器件。  当通过低于设定点的传感器电压加电时、输出应该为低电平。  但不是。  它位于电源轨上。
这不是同相比较器的工作方式。  它在仿真器中工作、但不适用于真实生活。  我已附上该原理图供审阅。  如需任何帮助、请访问 apprecaiated.e2e.ti.com/.../8233.HV-Switch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    由于 LM741低于放大器的额定电源电压、因此在使用5V 电源时无法可靠工作。  我还建议改用专用比较器器器件、而不使用 LM741等运算放大器。  下面是 比较器搜索工具的链接

    该电路可能在仿真中工作、因为该模型无法验证电源电压是否处于可接受的范围内。  我想、当电源电压超出其预期区域时、输出运行将变得不可预测、无法建模。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  我认为这很好。 我从未真正研究过它、因为我发现的示例电路使用9V 单端电源。
     您能否建议使用低成本引脚兼容器件、该器件可由单个5V 电源供电、也可由9V 电源供电?  但我看到了很多选项
    我不想为这个简单的电路对器件进行过规范。  我应用您的输入。  我不敢相信我做了这样一个骨头的移动。  我想我信任仿真
    以便在我使用实际器件的情况下提供准确的结果。  我刚刚从内存中抓取了一个我熟悉的 pn、当 sim 显示它工作正常时
    我认为一切都很好。

    我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    这不是一个问题、也不是我们大家不时犯的错误。  您是否会共享您使用的封装?  确定之后、我可以将其拆分为一个新的线程、以便比较器团队提出建议。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您提供相关信息。  我已将此主题拆分为一个新主题、以便合适的团队可以推荐部件。

    是新线程。  我现在将关闭这个、但如果您有任何类型的问题、可以在这里再次发表评论。

    此致、
    Daniel