This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA837:在最大输出电流部分中添加了可能的误差

Guru**** 2930030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980224/opa837-possible-errors-in-the-max-output-current-section

器件型号:OPA837
主题中讨论的其他器件:OPA838OPA2837

我将在讨论最大线性输出电流的文章中使用该表-可能是这里的一些错误、这是在5V 表中、  

也许过热输出电压摆幅应该为增益2而非5? 我得到了顶级线路规格、该输出电压摆幅进入2千欧姆负载、但要在增益为2时完全精确、您需要使用反馈 R 来设置该 RF+Rg 并联负载。  

2.未说明、除了顶部为5V 电源、但这些显然是输出电流线路的+/-2.5V 规格-可能需要在条件中添加这一点

3、没有看、但3V 表可能有类似的问题

4、看不出来、但 OPA838和 OPA2837可能有类似的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    虽然测试条件中未指明、但根据图74和表2、此处使用的射频也可能为2k 欧姆。

    3V 规格条件指示增益= 2、因此看起来5V 的过热条件可能只是一个拼写错误。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此总负载为2k Ω|| 4k Ω、= 1.33k

    好的、我将更改本文中的文本、以注意过热也是增益2、