This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:ICC 与温度间的关系图

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974001/lm2902kv-icc-vs-temperature-graph

器件型号:LM2902KV

您好!

我的客户正在使用 LM2902KVQPWRG4。
数据表将 ICC 指定为0.7mA (典型值)/1.2mA (最大值)(VCC=5V)和1.4mA (典型值)/3mA (最大值)(VCC 最大值(=30V?)
正在寻找 VCC=5V、27V 和30V 时 ICC 与温度间的关系图。

您有这样的图表吗?

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    由于此信息不在数据表中、因此我必须查看是否已存储和测量此信息。  我将四处挖掘、看看我是否能找到它。

    我将在明天晚上(美国时间)为您提供最新信息。  感谢您的耐心等待。

    此致、
    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    今天、我花了一些时间来查看不同的系统、看看我们是否拥有资格认证中的这些信息。  但是,我找不到它。  我已联系系统团队、以获得他们的帮助、并正在等待他们的回应。

    我将在接下来的48小时内为您提供另一个更新。  感谢您的耐心等待。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    遗憾的是、此信息似乎不可用。  客户必须接受数据表中提供的整个温度范围内的最小值和最大值。  我还认为、这是一条比基于温度范围图进行设计更安全的设计路线。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel