This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:电压比较器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, LMV331, LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974785/lm741-voltage-comparator

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件: LMV331LM35

大家好、

大家好。 我想请您提供帮助。 我代表我们的客户发布此查询。

客户咨询:

我设计了一个电压比较器。 请参阅随附的原理图。 在仿真器中、该设计的工作方式与它的工作方式完全相同。 输出为低电平、直到引脚3上的电压上升到高于引脚2上的电压。 但是、当器件实际构建时、我看到输出始终处于高电平。 我找不到任何原因。

e2e.ti.com/.../HV-Switch.pdf

我们期待您的回应。 提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    LM741在这里不合适、因为它无法在5V 电源电压下工作。 此外、您违反了 LM741的共模输入电压范围。

    例如、为什么不采用 LMV331这样的比较器?

    由于 LM35的输出信号变化相当缓慢,因此您应该在比较器中添加一些迟滞:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    除了启凯的评论外,我想指出 ,这里也有一个非常类似的问题。 我相信客户可能是提出问题的人。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回答。 为了使我们能够正确对齐和跟踪、您可以关闭此主题并直接回复客户的帖子。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    可以了。

    此致、
    Daniel