This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:当 OPA569输出饱和时、OCP 功能不起作用

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980481/opa569-when-opa569-output-saturation-ocp-function-doesn-t-work

器件型号:OPA569

您好专家、

我的客户发现一些 OPA569器件在输出饱和时、电流限制功能不起作用。

电源电压为5.4V、电流限制设置为600mA。

FLAG 为 I_FLAG 引脚4、DMM 读取为 Vout 引脚14/15。

如您所见、当 OPA569输出饱和时、OCP 功能不起作用。

您能解释一下这种情况吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    问:我的客户发现 一些 OPA569 器件在输出饱和时、电流限制功能不起作用。

    当 I_Flag 在0.6A 时激活(I_Flag 本应为高电平)时、OPA569正在拉电流。 我们需要您提供更多信息。  

    1.您能否与我们分享原理图?

    在 IC2中、0.6A 时的使能 PIN8状态是什么?

    IC2中0.6A 时 T_Flag 引脚7的状态是什么?

    OPA569器件中表现出这种行为的百分比是多少?

    最棒的

    Raymond