This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:警报状态错误地变为低电平

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979789/ina303-alert-status-falsely-changing-to-low

器件型号:INA303

大家好、团队、

我们使用 INA303进行电流分流测量。 有时、当测量电池(或电路中的其他点)上的电压时、ALERT 引脚会错误地将其状态更改为低-电流不流动、并且由于故障情况、它认为存在过流事件。

是否有任何方法可以缓解这种情况? 问题是需要重置警报以使电源电路再次工作。

原理图下方(上拉电阻器不可见、放置在其他位置、10k 至3.3V)。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误跳闸是否发生在正常运行或电源开/关等瞬态状态下? 您是否能够判断哪个比较器跳闸? 您可以稍微增大输入滤波器 RC 值、以查看它是否是噪声问题。 如果可以接受、增加限值设置电阻器也会有所帮助。

    另一个问题-蓄电池/负载电路是否与 INA303共用同一接地?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统正常运行期间发生错误跳闸。  这通常在使用万用表测量电池电压时发生。

    我不知道已超出了哪个限制。 如何检查它?

    它是否有助于在 IN +、IN-和 GND 之间添加电容器?

    我们无法从限值增加电阻器。

    是的、电池的接地端和 INA303的接地端相互连接。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它听起来像是一个噪声问题。 正如您所建议的、在接地端添加一对电容器可能会有所帮助。 使用铁氧体磁珠替换 R9/10可能会更有帮助。 这些是您可以尝试的一些操作。

    要了解哪些比较器跳闸需要断开两个警报引脚、每次一个。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试将电容器应用到 GND。

    您能不能建议在这里使用铁氧体磁珠? 铁氧体磁珠应具有什么阻抗?

    在我的项目中的其他地方、我已经在使用600 Ω 铁氧体磁珠、100 m Ω 直流信号- ILHB0805ER601V。


    此致、

    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、

    我只想与您已有的实验一起、如果事实证明它有助于稳定系统、我会担心精度影响。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的帮助。 我将尝试在我的系统中应用这些提示。

    此致、

    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、

    听起来不错、请随时向我们发布您的进度/结果。

    此致、Guang