This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:振铃

Guru**** 2974450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980472/opa388-ringing

器件型号:OPA388

大家好、

我们的客户正在使用 OPA388、但每次他 从微控制器的 DAC 将状态从低电压更改为中电压或从高电压更改为中电压时都会出现振铃。 请参阅下面的波形以供参考。 他测量了 DAC 的输出、但信号很平滑。 振铃信号的原因可能是什么?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    需要一个原理图。 我认为相补角存在问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Dailo、  

    方波看起来是0到5V?? 如果是这样、它们是否真正进入电源轨、然后进入振铃所在的中点-在这种情况下、当运算放大器尝试从内部节点饱和状态中恢复时、这是非常正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否会与我们分享包含 DAC/MCU 的原理图? 运算放大器可能显示了驱动负载的不稳定问题。  

    最棒的

    Raymond