This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:INA146高压隔离

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980329/ina146-ina146-high-voltage-isolation

器件型号:INA146

我有一个应用需要差分测量标称值介于5至25伏之间的电压。  但是、在过载情况下、输入电压可高达72伏。  INA146看起来可以使用单极12伏电源来处理此问题。  我的问题是输入引脚的隔离。  SOIC 封装的引脚位于.050英寸中心、而绝缘距离要小得多。  您建议如何处理此问题?  如果绝对必要、我可以敷涂这些组件。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的爬电距离约为0.7mm。 因此、如果潮湿或污垢是一个问题、我会使用保护涂层:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、保形涂层是消除潜在 污染并隔离输入引脚的好方法、正如您和 Kai 所建议的。 在组件和 PCB (大多数应用)上放置保形涂层始终是一种好的做法、可再次保护环境变化、例如高%RH/露点、指纹/油污染、灰尘颗粒等。  

    最棒的

    Raymond