This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:温控差分前置放大器请求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974374/lmh3401-request-for-temperature-controlled-differential-preamplifier

器件型号:LMH3401

大家好、

我只需使用上面的器件型号来创建请求。

您是否能为我们的客户提供想要 uA727 (温控差动前置放大器) TI 解决方案的产品?
以下是供您参考的数据表:
e2e.ti.com/.../data-sheet-_2800_1_2900_.pdf

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是说运算放大器、即使没有裸片的温度控制、也足以显示出色的结果? 还是提供此类温控裸片的 OPAMP?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款 uA727具有裸片温度控制功能、可帮助实现增益稳定性、因为它是一款原始开环差分 I/O 放大器。 它的绝对增益精度是可怕的、  

    任何现代片上增益和反馈 R 器件都将实现更好的效果。 LMH3401是一款、但该 FDA 器件要求您驱动低输入阻抗。  

    如果您希望 I 以适中的增益差分输入 Z、则可以选择 OPA2692。 但实际上、几乎任何具有外部 R 的运算放大器解决方案在初始容差和漂移方面都比这更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

      我们提供了一些具有模拟和数字内部可调增益控制的 FDA。 但是、这些不受温度控制。 客户的 uA727主要规格是什么?

    谢谢、
    Sima