This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA188 TINA 仿真问题

Guru**** 2577215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980268/opa188-opa188-tina-simulation-problem

器件型号:OPA188

尊敬的团队:
我仿真了这个电路图。 仿真结果错误、我不知道问题在哪里。 附加仿真文件。 谢谢!  e2e.ti.com/.../5238.OPA188_5F00_TEST1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTGtt、

    超出 OPA188的共模输入电压范围。 您的输入电压必须保持低于正电源电压1.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTG、

    如 Kai 所示、VCM 超出输入电压范围、请参阅下面的捕捉。 您必须增大 Vcc 或降低输入信号振幅(如果需要、请移除 C2或置于 R1之后)。  

    最棒的

    Raymond