This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6442:到(V+)/(V-)引脚的泄漏电流输入/输出引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976536/lmc6442-leakage-current-input-output-pin-to-v-v--pin

器件型号:LMC6442

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMC6442并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关 LMC6422的信息

(1)当在 V +和 V-端子之间施加非工作电压(0V 至1.8V)时、

电压施加到输入引脚±IN_A、±IN_B 或输出引脚 OUT_A、OUT_B、

电流是否流经 V+或 V-端子?

(2)当输入/输出端子的最大额定值在(V +)+ 0.3V 和(V-)-0.3V 范围内时、电流是否流动?

(3)如果可能、您是否会获得内部电路配置图?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、  

    我认为本文提供了您需要的示例:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢你的答复。

    我阅读了这篇文章、并有几个问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    (1) LMC6442的内部电路是否与文章中的图1类似?

    (2) 输出引脚和 V +/ V-引脚之间是否连接了钳位二极管?

    (3) LMC6442输入/输出电压的绝对最大额定值为(V-)-0.3V (V +)+0.3V。

    这是否意味着内部二极管的 Vf 为0.3V?

    (4)即使输入为0至1.8V、输入是否超过(V-)-0.3V (V +)+0.3V 流入 V +和 V-?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    我不确定 LMC6642的具体内部电路、因为数据表描述性不是很高。 但是、我还发现这篇文章也可能对您的客户问题有所帮助:  

    客户为什么需要了解内部电路? 他们想要实现什么目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢你的答复。

    根据数据表、我 猜输入引脚和输出 引脚的保护 钳位二极管连接到 V+/V-引脚。

    这对客户非常重要。

    请向其他成员确认。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    对于超出电源轨的输入或输出电压、电流将在 V+和 V-之间分摊。  对于>V+和<V- cases, current will flow through both pins. 我没有拆分百分比的数据。 在半导体中、有一句话"没有二极管这样的东西"。 这意味着每个二极管更倾向于用作双极晶体管、"第三引线"是任何附近的节点。    

    AMR 表为5mA、因此最好将该电流保持在500uA 以下。 实际二极管电压随温度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我认为输入和输出引脚上有钳位二极管。

    输入和输出引脚的绝对最大额定值为(V +)+ 0.3V 和(V-)-0.3V。
    据认为、当施加的电压超过(V +)+ 0.3V 和(V-)-0.3V 时、电压将超过二极管的 VF、电流将流向 V +和 V-。

    您 提到过、当<(V-)是使用>(V +)输入时、电流会流经两个电源轨。

    对于 LMC6442、这是否意味着输入和输出引脚上没有钳位二极管?

    我感谢你的帮助。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、从输入和输出到电源轨有 ESD 钳位、它们很可能是 ESD 二极管。 但它们可以与固有的底层二极管交互、也可以是更复杂的电路的一部分、也可以不与底层二极管交互。 因此、考虑使用简单的二极管可能会有过于简单的假设、并且在将其视为简单的二极管时会导致问题。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    当电流流动时、可以考虑二极管。 对于电流流动的位置、请准备好使其进入 V+或 V-  

    指定电压为300mV、因为即使在最高允许温度下、也会有少量(安全)电流流动。   

    如果解释导致这一问题的因素,我们可以更好地帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Ron、

    感谢你的答复。

    很抱歉我的回复很晚、因为我周末休息了。

    我知道内部钳位 二极管可以用作另一个电路。

    我将 与客户分享这些信息。

    我还要 确认这个问题的背景。

     当我获得时、我将向您提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我可以了解客户问题的背景。

    --背景
    当 放大器电路的电源​​在电路配置状态下关闭时、
    我担心  电路上安装的陶瓷电容器中剩余的电荷可能会损坏放大器。

    --

    请 确认原理图。

    请联系 下面列出的我的电子邮件地址。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我发送了一个朋友请求。 一旦我们成为"朋友"、我们就可以私下分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我只是接受了友谊。

    我正在准备材料。

    然后我给你发送。

    请稍等片刻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    电路中的任何电容器都不会存储足够的能量[1/2 * C * V^2]来损坏运算放大器。 即使在关断期间电源是硬短路(而不是更渐进的衰减)、输入和输出引脚电阻也将足够高、从而将电流限制在合理的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我知道电容器 和电阻器值看起来不错。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一